This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564CMSP432BTBLESW:Bluetopia 音频信宿演示未初始化编解码器(A3DPDemo_SNK + MSP432 + CC256X-EM + CC3200音频升压)

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/610459/cc2564cmsp432btblesw-bluetopia-audio-sink-demo-not-initializing-codec-a3dpdemo_snk-msp432-cc256x-em-cc3200-audio-boost

器件型号:CC2564CMSP432BTBLESW
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

您好!  

我正在使用来自 CC256X EM + MSP432蓝牙堆栈(Bluetopia)的最新参考代码。 我正在尝试使(未更改)音频信宿演示工作。 我已根据指南(http://www.ti.com/lit/ug/swru497/swru497.pdf )设置了所有内容,并且可以运行应用程序+建立 BT (经典)连接。 连接完成后、在串行输出中-我看到的最后一条消息是:"status:enable the audio codec"。

向下跟踪此情况、我看到应用程序一直在等待来自 HAL_EnableAudioCodec 中 CodecInit 的 CodecRegWrite 的 I2C_masterSendMultiByteNext 调用。

有人有这个问题吗? I2C 线路按原样连接到外部 CC3200音频升压板。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    让我来看看这个、我会再给你回看。

    此致、

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的关注。 我在开始探测 I2C 线路时发现这是我的故障-我在 MSP 侧连接了端口10.4/10.5、而不是10.3/10.2。 感谢你的帮助

    Kris