请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564CMSP432BTBLESW Thread 中讨论的其他器件:CC3200
您好!
我正在使用来自 CC256X EM + MSP432蓝牙堆栈(Bluetopia)的最新参考代码。 我正在尝试使(未更改)音频信宿演示工作。 我已根据指南(http://www.ti.com/lit/ug/swru497/swru497.pdf )设置了所有内容,并且可以运行应用程序+建立 BT (经典)连接。 连接完成后、在串行输出中-我看到的最后一条消息是:"status:enable the audio codec"。
向下跟踪此情况、我看到应用程序一直在等待来自 HAL_EnableAudioCodec 中 CodecInit 的 CodecRegWrite 的 I2C_masterSendMultiByteNext 调用。
有人有这个问题吗? I2C 线路按原样连接到外部 CC3200音频升压板。 谢谢