请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650MODA 工具/软件:Code Composer Studio
你好,平均值
我通过"multi_role"示例在 CC2650MADA 蓝牙上创建了需要两个 UART 端口的项目。
默认情况下、工程只有一个 UART 端口(称为"UART0")。
我尝试添加一个额外的 UART 端口("UART1")。 但 UART0端口具有"PowerCC26XX_Periph_UART0"和"INT_UART0_comb"、它们位于文件"PowerCC26XX.h"和"hw_ints.h"中。
因此、为了定义额外的 UART1端口 、我必须添加这些文件中不存在的"PowerCC26XX_Periph_UART0"和"INT_UART0_com"定义。 但这些文件是全局文件、其修改会将更改添加到使用这些库的其他工程中。
如何解决这个问题- 添加 UART1端口而不修改另一个项目?
感谢您的关注
此致
Boris Fridman