This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650MODA:是否可以在 CC2650MODA 器件中使用2个 UART 端口。 以及如何在特殊项目中添加第二个 UART?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/608724/ccs-cc2650moda-is-it-possible-to-use-2-uart-ports-in-cc2650moda-device-and-how-is-it-possible-to-add-the-second-uart-in-special-project

器件型号:CC2650MODA

工具/软件:Code Composer Studio

你好,平均值

我通过"multi_role"示例在 CC2650MADA 蓝牙上创建了需要两个 UART 端口的项目。

默认情况下、工程只有一个 UART 端口(称为"UART0")。

我尝试添加一个额外的 UART 端口("UART1")。 但 UART0端口具有"PowerCC26XX_Periph_UART0"和"INT_UART0_comb"、它们位于文件"PowerCC26XX.h"和"hw_ints.h"中。

因此、为了定义额外的 UART1端口 、我必须添加这些文件中不存在的"PowerCC26XX_Periph_UART0"和"INT_UART0_com"定义。 但这些文件是全局文件、其修改会将更改添加到使用这些库的其他工程中。  

如何解决这个问题- 添加 UART1端口而不修改另一个项目?

感谢您的关注

此致

Boris Fridman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,现在我们来看看 BLE 论坛。