请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 主题中讨论的其他器件: CC2640R2F
您好!
我知道在与其他 BLE 器 件建立连接后、CC2650中可以使用 HCI_ReadRssiCmd () API 获取 RSSI 信息。
但是、如果我想在建立连接之前获取此 RSSI 信息。 我们能否在应用中获得 RSSI 值?
假设 CC2650使用外设角色、其他一些 BLE 器件具有中央角色。 现在、由于外设角色 CC2650将广播其信息(广播数据包)。 当 CC2650接收到来自其他 BLE 器件的扫描请求时、CC2650能否在内部获取/读取 RSSI 信息?
谢谢你。