This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] cc2650:如何在 CC2650中发起连接之前检索 RSSI 信息

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/609476/cc2650-how-to-retrieve-rssi-information-before-initiate-connection-in-cc2650

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件: CC2640R2F

您好!

我知道在与其他 BLE 器 件建立连接后、CC2650中可以使用 HCI_ReadRssiCmd () API 获取 RSSI 信息。

但是、如果我想在建立连接之前获取此 RSSI 信息。 我们能否在应用中获得 RSSI 值?

假设 CC2650使用外设角色、其他一些 BLE 器件具有中央角色。 现在、由于外设角色 CC2650将广播其信息(广播数据包)。 当 CC2650接收到来自其他 BLE 器件的扫描请求时、CC2650能否在内部获取/读取 RSSI 信息?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以从扫描广播报告以及扫描请求报告获取 RSSI。 请参阅 HCI_EXT_ScanReqRptCmd ()。 这可以在 CC2640R2的 SDK v3.0.1中找到。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zahid、

    我将 CC2650与 BLE SDK 2.01.18搭配使用
    cc2650也可以使用 HCI_EXT_ScanReqRptCmd () apiu 吗?

    谢谢你。
    此致、
    高斯基
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaushik、

    遗憾的是、此功能仅在 CC2640R2F 器件中可用。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Kaushik、

    您可以从 GAP_DEVICE_INFO_EVENT 中的 deviceInfo 变量中获取 RSSI 值。

    此致、
    Abhishek Yakkundi

    如果您的问题得到了解答、请按下面的验证答案。