This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2541:随机断开连接

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/610083/rtos-cc2541-random-disconnections

器件型号:CC2541

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

从具有 CC2541的 AdvRemote 项目开始。 我观察到随机断开、有些遥控器 每15分钟断开一次、有些遥控器很少断开。

我从栈 v1.4.1开始、我已经观察到这些断开连接、因此我在栈 v1.4.2上重新启动了项目、但我仍然观察到这些随机断开连接。

即使遥控器靠近主设备且遥控器在几秒钟后重新连接、这些断开连接也会发生、但遥控器在此期间无法发送任何钥匙。  

下面是我使用的 BLE 参数:

-更新参数已启用

-最小连接间隔:10ms

-最大连接间隔:10ms

-从机延迟:39.

-连接超时:3s

有人对这些断开的原因有什么想法吗?

提前感谢、

Sylvain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sylvain、您好!
    您能否使用 BLE 数据包监听器日志捕获连接中断?