请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2541 工具/软件:TI-RTOS
大家好、
从具有 CC2541的 AdvRemote 项目开始。 我观察到随机断开、有些遥控器 每15分钟断开一次、有些遥控器很少断开。
我从栈 v1.4.1开始、我已经观察到这些断开连接、因此我在栈 v1.4.2上重新启动了项目、但我仍然观察到这些随机断开连接。
即使遥控器靠近主设备且遥控器在几秒钟后重新连接、这些断开连接也会发生、但遥控器在此期间无法发送任何钥匙。
下面是我使用的 BLE 参数:
-更新参数已启用
-最小连接间隔:10ms
-最大连接间隔:10ms
-从机延迟:39.
-连接超时:3s
有人对这些断开的原因有什么想法吗?
提前感谢、
Sylvain