请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640 工具/软件:TI-RTOS
大家好、
我要问一个与我 在这里的上一个问题有某种关联的问题、
我们的项目使用带3.7V 锂电池的定制板、运行时间性能至关重要。 该电路板具有32kHz 和24MHz 晶振(如下图所示)。 我的问题是、如何检查主内核在大部分时间是否运行在32kHz 时钟上(睡眠时除外)?
这是一部分原理图、
谢谢、
Henry
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI-RTOS
大家好、
我要问一个与我 在这里的上一个问题有某种关联的问题、
我们的项目使用带3.7V 锂电池的定制板、运行时间性能至关重要。 该电路板具有32kHz 和24MHz 晶振(如下图所示)。 我的问题是、如何检查主内核在大部分时间是否运行在32kHz 时钟上(睡眠时除外)?
这是一部分原理图、
谢谢、
Henry
您好、Henry、
您可以在技术参考手册 中找到有关使用时钟的信息- www.ti.com/.../swcu117
您可以使用 PRCM 寄存器来验证 CPU 处于哪个状态以及正在使用哪些时钟!
(BTW 是第6章!)
此致、
反叛分子