This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:如何使用 CC2640R2-LP 启动定向广播

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/609479/cc2640r2f-how-to-start-directed-advertising-with-the-cc2640r2-lp

器件型号:CC2640R2F

我目前正在使用 CC2640R2 Launchpad 并希望开始定向广播以进行测量、但数据表未指定如何开始定向广播。 我正在使用 Simple Peripheral 应用程序。

谢谢、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    这非常简单。 首先、请从有关广告的 simplelink 培训开始:
    dev.ti.com/.../

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    扎希德

    我已经阅读了 TI Resource Explorer 中与 CC2640R2-Launch Pad 相关的所有文档。 下表列出:
    PDU 高级 长度 扫描 RSP。 可连接
    Adv_IND用于发送可连接的非定向广播31字节31字节是的
    Adv_direct_IND用于发送可连接的定向广播不适用不适用是的
    Adv_scan_IND用于发送可扫描的非定向广播31字节31字节否
    Adv_NONCONN_IND用于发送非连接的非定向广播31字节不适用否

    但是,文档中没有提到如何更改 PDU 的地方。 除非您是指筛选器策略、但这似乎不是定向广告、仅仅是因为广播。 长度大于6字节。

    谢谢、

    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    它不是直接提到如何实现的、但下面是针对直接广播的代码示例:

    +地址使能= 0x01;
    + uint8 advEventType = GAP_ADTYPE_ADV_HDC_DIRECT_IND;

    + GAPRole_SetParameter (GAPROLE_ADV_EVENT_TYPE、sizeof (uint8)、&advEventType);
    + GAPRole_SetParameter (GAPROLE_Advert_enabled、sizeof (uint8)、&AdvertEnable);

    祝你一切顺利