请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640R2F 我目前正在使用 CC2640R2 Launchpad 并希望开始定向广播以进行测量、但数据表未指定如何开始定向广播。 我正在使用 Simple Peripheral 应用程序。
谢谢、
Chris
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我目前正在使用 CC2640R2 Launchpad 并希望开始定向广播以进行测量、但数据表未指定如何开始定向广播。 我正在使用 Simple Peripheral 应用程序。
谢谢、
Chris
尊敬的 Chris:
它不是直接提到如何实现的、但下面是针对直接广播的代码示例:
+地址使能= 0x01;
+ uint8 advEventType = GAP_ADTYPE_ADV_HDC_DIRECT_IND;
+ GAPRole_SetParameter (GAPROLE_ADV_EVENT_TYPE、sizeof (uint8)、&advEventType);
+ GAPRole_SetParameter (GAPROLE_Advert_enabled、sizeof (uint8)、&AdvertEnable);
祝你一切顺利