This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2650:CC2650 4x4mm 封装上的 TI-RTOS 入门

Guru**** 2595780 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2640, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/609474/rtos-cc2650-getting-started-with-ti-rtos-on-the-cc2650-4x4mm-package

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件: CC2640CC2640R2F

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在构建一个电池供电的无线系统、该系统需要通过蓝牙连接到计算机。 我正在研究使用 CC2650、并有几个问题。 首先、我了解 CC2650可针对各种不同的蓝牙协议进行配置。 哪种协议最适合直接与 PC 通信(而不是通过蓝牙软件狗)? 您是否建议使用任何资源来权衡此芯片组上提供的不同协议? 其次、我还记得、CC26xx 系列需要使用 TI 的 RTOS 蓝牙堆栈才能正常工作(我了解蓝牙相关寄存器只能通过此预构建软件或其他一些 API 进行访问)。 如果我想从头开始项目、那么对该芯片进行编程以实现 PC 通信所需的最低最低限度的最低限度文件是多少? 最后、我要使用具有 cc2650EM-7ID 的 smarttrf06 EB (我认为这是7x7mm 封装)进行测试、并想知道7x7mm 芯片和4x4mm 芯片之间的板级配置文件或任何软件配置设置是否有差异?

编辑:为了澄清这一点、我使用的是 CCS 开发环境、并计划使用 SmartRF06 EB 通过 JTAG 调试我的定制硬件(构建后)。

谢谢!

最棒的

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    如果 PC 支持相应的 BLE 配置文件、则可以直接与 PC 通信。

    对于 CC2640、您需要下载我们的堆栈、该堆栈可在我们的 wiki:www.ti.com/ble-wiki 中找到
    我们建议在所有新开发中使用最新的 CC2640R2F 器件: www.ti.com/.../launchxl-cc2640r2

    祝你一切顺利