请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 主题中讨论的其他器件: CC2640、 CC2640R2F
工具/软件:TI-RTOS
您好!
我正在构建一个电池供电的无线系统、该系统需要通过蓝牙连接到计算机。 我正在研究使用 CC2650、并有几个问题。 首先、我了解 CC2650可针对各种不同的蓝牙协议进行配置。 哪种协议最适合直接与 PC 通信(而不是通过蓝牙软件狗)? 您是否建议使用任何资源来权衡此芯片组上提供的不同协议? 其次、我还记得、CC26xx 系列需要使用 TI 的 RTOS 蓝牙堆栈才能正常工作(我了解蓝牙相关寄存器只能通过此预构建软件或其他一些 API 进行访问)。 如果我想从头开始项目、那么对该芯片进行编程以实现 PC 通信所需的最低最低限度的最低限度文件是多少? 最后、我要使用具有 cc2650EM-7ID 的 smarttrf06 EB (我认为这是7x7mm 封装)进行测试、并想知道7x7mm 芯片和4x4mm 芯片之间的板级配置文件或任何软件配置设置是否有差异?
编辑:为了澄清这一点、我使用的是 CCS 开发环境、并计划使用 SmartRF06 EB 通过 JTAG 调试我的定制硬件(构建后)。
谢谢!
最棒的
Andrew