请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640R2F Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
您好!
我刚才下载 了适用于 CC2640R2的最新 simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33 SDK、simple_peripheral_oad_onchip 无法编译。 所以我尝试了 simple_perheral、它也不会编译。
我遇到2个错误:
1.致命错误[Pe1696]:无法打开源文件"XDC/std.h" C:\ti\simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33\kernel\tirtos\packages/ti\sysbios\BIOS.h 50
无法启动工具"C:\ti\xdctools_3_50_00_10_core/xs"
有人有这个问题吗?
谢谢、
Mario