This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:IAR 上的 simple_peripheral won #39;t compile

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/609036/cc2640r2f-simple_peripheral-on-iar-won-t-compile

器件型号:CC2640R2F
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

您好!

我刚才下载 了适用于 CC2640R2的最新 simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33 SDK、simple_peripheral_oad_onchip 无法编译。 所以我尝试了 simple_perheral、它也不会编译。

我遇到2个错误:

1.致命错误[Pe1696]:无法打开源文件"XDC/std.h" C:\ti\simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33\kernel\tirtos\packages/ti\sysbios\BIOS.h 50

无法启动工具"C:\ti\xdctools_3_50_00_10_core/xs"

有人有这个问题吗?

谢谢、

Mario

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否尝试进入错误报告的目录以查看文件是否存在?
    您是否使用 SDK 自述文件中所示的建议 IDE/编译器版本?

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mario、

    尝试删除当前的 SDK v1.35、然后重新安装 SDK v1.35、看看是否获得相同的结果。 如果您获得的结果相同、请在 CCS 论坛寻求帮助。 论坛中的几个人都遇到了这种错误、包括我。 在本例中、安装 SDK v1.35后、SDK v1.30中的 simple_peripheral 出现错误。

    -克尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它看起来像是 XDCROOT 路径错误、我不知道为什么。 安装 SDK v1.35似乎不会每次都创建新路径。 我必须手动更改路径。

    感谢你们的帮助!