This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:在 cc2640 4x4封装中立即断开连接

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/607947/cc2640-immediate-disconnection-in-cc2640-4x4-package

器件型号:CC2640

您好!

我已经构建了基于 cc2640 4x4封装的 PCB 卡

天线实现是差分的、

我正在定义_5XD -因为在 txPowerTable[]  和 rfRegTbl[]中没有4xD 的定义  

在远程扫描器/监听器上检测到的电源非常出色! 我可以在~13米的距离内连接到我的定制板、而不会出现任何问题。

但是、器件会在几秒钟后保持断开。

我将内部振荡器用于 RCOSC、

我使用的默认间隔为50ms、最大间隔为400ms。

问题可能出在哪:   4xD 中 txPowerTable[]和 rfRegTbl[]的定义与5XD 的定义不同?

使用内部振荡器是否会导致问题?

此致

MF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 MF:

    使用内部振荡器时、您是否禁用睡眠模式(节能)? 这是我首先要做的、排除晶体。

    我相信您已经见 过 software-dl.ti.com/.../index.html -只是发布供参考。

    我已将此问题转发给我们的硬件专家。

    此致、
    反叛分子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 MF:

    使用 RCOSC 时、必须按照以下应用手册 中的说明启用校准:www.ti.com/.../swra499

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我从工程属性中禁用了 POWER_SAVY、问题不再存在、我还完成了中提到的在没有32kHz 晶体的情况下工作的所有步骤。 我甚至确保每0.5秒唤醒一次主任务、以确保进行 OSC 校准。 suggestione2e.ti.com/.../2237582上 有没有关于这种情况发生的原因? 它是否与5XD 配置相关?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否使用默认的 simple_peripheral RCOSC 构建配置并应用5xD 天线配置以及禁用板级配置文件中的所有 IO? 此外,您是否使用了内部 DCDC?

    祝你一切顺利