请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640 您好!
我已经构建了基于 cc2640 4x4封装的 PCB 卡
天线实现是差分的、
我正在定义_5XD -因为在 txPowerTable[] 和 rfRegTbl[]中没有4xD 的定义
在远程扫描器/监听器上检测到的电源非常出色! 我可以在~13米的距离内连接到我的定制板、而不会出现任何问题。
但是、器件会在几秒钟后保持断开。
我将内部振荡器用于 RCOSC、
我使用的默认间隔为50ms、最大间隔为400ms。
问题可能出在哪: 4xD 中 txPowerTable[]和 rfRegTbl[]的定义与5XD 的定义不同?
使用内部振荡器是否会导致问题?
此致
MF