请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 您好:
我正在尝试使用基于 CC2650的 Sensortag 开发一个测量系统、我想提供太阳能。
我找到 了 eZ430-RF2500-SEH、但它似乎只准备为 MSP430供电。
是否有任何方法来调整 eZ430-RF2500来为传感器标签供电、或者是否有任何用于 sensorTag 的太阳能电池板?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.