This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:eZ430-RF2500-SEH、电源

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/608220/cc2650-ez430-rf2500-seh-power-supply

器件型号:CC2650

您好:

我正在尝试使用基于 CC2650的 Sensortag 开发一个测量系统、我想提供太阳能。

我找到 了 eZ430-RF2500-SEH、但它似乎只准备为 MSP430供电。

是否有任何方法来调整 eZ430-RF2500来为传感器标签供电、或者是否有任何用于 sensorTag 的太阳能电池板?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们尚未使用 SensorTag 测试 eZ430-RF2500-SEH。 由于 SensorTag (CC2650STK)设计为使用3V 纽扣电池供电、为什么不只使用通用2S1P AAA 电池组?

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为我正在为 CC2650寻找太阳能供电。 但我是这种电源的新手。  

    到今天为止、我已经通过调试器、纽扣电池供电、并使用3.3V 稳压器将电源从220V 转换为5V、但接下来的步骤必须是通过太阳能电池。

    尽管 eZ430-RF2500-SEH 是实现这一目的的理想选择。

    TI 是否有其他通过太阳能电池供电的方法?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不是太阳能电池方面的专家、因此我无法给出建议。 您可以在我们的电源管理论坛 中提出更具针对性的问题:e2e.ti.com/.../

    在电源要求方面、CC2650的规范并不复杂、只要满足数据表中列出的要求、就可以使用任何电源。

    祝你一切顺利