This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:CC2541的电流消耗查询

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/607468/cc2541-current-consumption-inquiry-for-cc2541

器件型号:CC2541

您好、先生、

我们在使用 CC2541时遇到功耗问题。 以下是详细说明。

  

  

(1)在电路上使用2个电源。 一个是应用于 VCC_3V3的固定3.3V。 另一个是应用于 BAT (R2的一端)的变量2.0V~3.0V。

(2)当3.3V 电源被“接通”并且 BAT 也被施加到3.0V 时。 CC2541将执行初始化、以将 P0.6&P0.7配置为输入三态并进入低功耗模式。

(3)将 BAT 电压从3.0V 调整为2.0V、并将 VCC_3V3电流消耗记录为以下文件。

 结果表明、当 BAT 电压降至2.0V 时、VCC_3V3的流耗将显著增加。 可以帮助调查和解释吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    您正在将 P0_6和7的输入电压拉至中轨电压。 这将导致输入缓冲器开始传导电流。 您得到的中轨越接近、电流就越高。

    如果要使用 ADC 测量电压、必须将引脚配置为模拟输入。


    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fredrik,

    感谢您的回答。 我们只是想避免在 ADC 通道期间因电池电平空闲而产生持续(静态电流)功耗。 根据您的解释、我们必须接受此静态电流、因为它远小于传导电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fredrik

    当我们永久性地将 P0.7配置为输出"低电平"、将 P0.6配置为"ADC"输入时、当 BAT 电压为3.0V 时、VCC_3V3的电流消耗将是正常条件的三倍。

    随附完整的测试结果以供您参考。 请解释并建议如何配置这两个 I/O (P0.6&P0.7)、以避免这种高电流消耗。  

    谢谢、致以诚挚的问候

    苏丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    将 P0_7配置为输出低电平时、您将持续通过电阻器传导电流。 使用300k Ω 时、电流为10uA、电压为3V

    您必须移除 R3、以便 Vbat 直接连接到 P0_6。 您可能还应该将 R2更改为0欧姆。

    谢谢、
    Fredrik