请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2541 您好、先生、
我们在使用 CC2541时遇到功耗问题。 以下是详细说明。
(1)在电路上使用2个电源。 一个是应用于 VCC_3V3的固定3.3V。 另一个是应用于 BAT (R2的一端)的变量2.0V~3.0V。
(2)当3.3V 电源被“接通”并且 BAT 也被施加到3.0V 时。 CC2541将执行初始化、以将 P0.6&P0.7配置为输入三态并进入低功耗模式。
(3)将 BAT 电压从3.0V 调整为2.0V、并将 VCC_3V3电流消耗记录为以下文件。