This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640:它不适用于 CC2640电池、但在我使用 CCS 进行调试时可以正常工作。

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/607868/ccs-cc2640-it-does-not-work-with-cc2640-battery-but-it-works-when-i-debug-with-ccs

器件型号:CC2640
主题中讨论的其他部件:SEGGER、 CC2538

工具/软件:Code Composer Studio

我手上有6个 cc2640。 除了其中一个不能与电池配合使用。 但所有这些都适用于使用 CCS 进行调试。 如果您拔下 JTAG 连接器并重新插回、它将不起作用。 我需要使用 CCS 再次进行调试并启动应用。 我认为这不是软件问题。 因为使用与电池相同的代码时、cc2640可以正常工作。 我无法从它中退出。 我正在使用 Segger J-link JTAG。 使用 Segger J-Flash 程序、我将程序作为十六进制文件、但结果仍然相同。 它不适用于5个 cc2640电池、但1个 cc2640始终正常工作。
我在等你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否在布局中遵循了参考设计? 复位线路上是否有上拉电阻? 关闭电池电源时的电流消耗是多少?

    此外、我建议完成 TI BLE Wiki 上"CC26xx BLE HW 故障排除与启动"文章中的检查项目。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 我已经学习过你的。 结果没有改变。 我在 J-Flash 程序的目标菜单下选择了"用零填充"。 我还在同一菜单中制作了一个擦除芯片。 因此、CC2640不再连接。
    错误消息:

    错误:CC2538 (连接):无法找到 CPU 抽头(IDCODE 不匹配)
     -错误:连接失败。
    无法建立与目标的连接。