请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640 主题中讨论的其他部件:SEGGER、 CC2538
工具/软件:Code Composer Studio
我手上有6个 cc2640。 除了其中一个不能与电池配合使用。 但所有这些都适用于使用 CCS 进行调试。 如果您拔下 JTAG 连接器并重新插回、它将不起作用。 我需要使用 CCS 再次进行调试并启动应用。 我认为这不是软件问题。 因为使用与电池相同的代码时、cc2640可以正常工作。 我无法从它中退出。 我正在使用 Segger J-link JTAG。 使用 Segger J-Flash 程序、我将程序作为十六进制文件、但结果仍然相同。 它不适用于5个 cc2640电池、但1个 cc2640始终正常工作。
我在等你的帮助。