请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDC-BLE-TO-WIFI-IOT 网关 Thread 中讨论的其他器件:CC2540、 CC2650
你好!
我们基于 TI WiFi - BLE 参考设计设计设计了自己的网关板。 我们的第一个项目是使用 CC2540从 BLE 器件传输数据。 将 BLE 器件连接到网关旁边、一切都正常。 设备已发现并连接。 但是、通过将 BLE 器件移到远离网关的位置、它开始会发现和连接问题。 这种情况已经在距离短至1米的地方开始。 我已经进行了几项测试、在这些测试中、我尝试连接基于 CC2650的 SensorTag、效果很好。 在距离超过10米的情况下检测到良好。 在某个阶段、我担心 WiFi 可能会对 BLE 性能产生影响、但结果显示了类似的趋势。 我认为这两款器件在 BLE 堆栈上使用不同版本、但我想它们向后兼容。 对问题可能是什么有任何建议?
此致、
Jan Gustav Heber