This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDC-BLE-TO-WIFI-IOT 网关:在将 CC2640设置为主器件的情况下检测 CC2540器件时出现问题

Guru**** 2592450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/607665/tidc-ble-to-wifi-iot-gateway-problems-detecting-a-cc2540-device-with-a-cc2640-set-as-master

器件型号:TIDC-BLE-TO-WIFI-IOT 网关
Thread 中讨论的其他器件:CC2540CC2650

你好!

我们基于 TI WiFi - BLE 参考设计设计设计了自己的网关板。 我们的第一个项目是使用 CC2540从 BLE 器件传输数据。 将 BLE 器件连接到网关旁边、一切都正常。 设备已发现并连接。 但是、通过将 BLE 器件移到远离网关的位置、它开始会发现和连接问题。 这种情况已经在距离短至1米的地方开始。 我已经进行了几项测试、在这些测试中、我尝试连接基于 CC2650的 SensorTag、效果很好。 在距离超过10米的情况下检测到良好。 在某个阶段、我担心 WiFi 可能会对 BLE 性能产生影响、但结果显示了类似的趋势。 我认为这两款器件在 BLE 堆栈上使用不同版本、但我想它们向后兼容。 对问题可能是什么有任何建议?

此致、

Jan Gustav Heber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您将 CC2540器件测试到智能手机 BLE 应用、以首先查看其是否存在相同的距离问题。