This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODN:Bluetopia 的行为

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/649038/cc2564modn-behavior-of-bluetopia

器件型号:CC2564MODN

团队、

我们使用的 CC2564MODN+MK22FN1M0AVMC12存在蓝牙的奇怪行为。

我们基于 SPPDemo 的应用程序未检测之间的链路丢失

远程设备。

客户还使用记录器通过调试端口查看了 BT 日志。

BT 日志告诉 CC2564MODN 当然会输出

使用原因代码"Connection

超时(=0x08)"。

但是、Bluetopia 从未通知断开到应用程序的链接。

还可以查看 UART 驱动程序。 来自 CC2564MODN 的最后一个 Rx 数据

应为"04:05:04:00:01:00:08"、

匹配"HCI_DISCONNING_COMP_EVT"。

 

请告诉我如何解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否附加并发送 BT 日志、以便我们了解一下?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您会给我一个电子邮件地址吗?
    很难在开放社区共享日志。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已发送请求、通过 E2E 进行连接、一旦您接受、我将能够直接与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    我已接受您的请求。

    您能告诉我们下一步的行动吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题已从论坛中被带到电子邮件通信、因此我将关闭该主题。