请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564MODN 团队、
我们使用的 CC2564MODN+MK22FN1M0AVMC12存在蓝牙的奇怪行为。
我们基于 SPPDemo 的应用程序未检测之间的链路丢失
远程设备。
客户还使用记录器通过调试端口查看了 BT 日志。
BT 日志告诉 CC2564MODN 当然会输出
使用原因代码"Connection
超时(=0x08)"。
但是、Bluetopia 从未通知断开到应用程序的链接。
还可以查看 UART 驱动程序。 来自 CC2564MODN 的最后一个 Rx 数据
应为"04:05:04:00:01:00:08"、
匹配"HCI_DISCONNING_COMP_EVT"。
请告诉我如何解决这个问题吗?