This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC256XCQFN-EM:AG HFP 演示:CC3200不会创建 PCM

Guru**** 2584205 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOST-CCEMADAPTER, CC2564C, CC3200AUDBOOST, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/648705/cc256xcqfn-em-ag-hfp-demo-cc3200-does-not-create-pcm

器件型号:CC256XCQFN-EM
主题中讨论的其他器件:BOOST-CCEMADAPTERCC2564CCC256XQFNEMCC3200AUDBOOSTCC3200

您好!

我想设置 AG HFP 演示、使用:

  • MSP432P401R (launchpad)
  • BOOST-CCEMADAPTER
  • 采用 CC2564C 的 CC256xQFNEM
  • 和 CC3200audboost

我使用"Code composer studio "将 AG HFP 演示下载到 launchpad。

通过 UART、我配置电路板并设置与 HF 的 HFP 连接。 HFP 已正确设置。

我遇到的问题是 CC3200audboost 不会为 CC2564C 生成音频。 它也不对从 CC2564C 获取的数据进行采样。 有一个时钟和 fsync 可见、加上来自 CC2564C 的数据、这些数据来自 HF。  

我尝试通过代码使用 code composer studio 进行调试、我也尝试将输入源从"codec_onboard_mic"更改为"codec_line_in"。 仍然没有 AUD_OUT 上的数据。 作为 Line_in I 使用的 PC 声卡的源(Vin max ~700mVp)。

我按照用户指南《 MSP432 + CC2564C 入门指南》中的说明配置了所有内容 

摘要:HFP 工作正常、但 CC3200audbost 不会为 PCM/I2S 接口生成音频

在以下示波器图中、您可以看到 PCM/I2S 信号。 时钟、FSYNC 和 AUD_IN 正在切换、AUD_OUT 为0。 奇怪的是、时钟和 FSYNC 是相同的。 我一直认为对于 FSYNC、您可以选择通道、即左侧和右侧、这意味着对于16个时钟、FSYNC 低电平= CHAN 1、对于16个时钟、FSYNC 高电平= CHAN 2...

有什么不知道我的 CC3200为何不运行的想法?  

谢谢

Joel

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joel、

    您是否能够在多个 CC3200器件上尝试此操作以确认问题与您的特定问题无关?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dale、
    我进行了测试、只有一个。 我将订购第二个并试用它。
    奇怪的是、I2C 通信似乎正常、器件已配置、已生成 PCM 时钟、仅音频数据未采样... MIC_IN 或 LINE_IN 的 ADC 和 AUD_IN 的 IO 引脚是否可以同时断开...?
    我将尝试另一个
    谢谢
    Joel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    我现在购买了两块新的 CC3200audboost 板。 我尝试过其中一种、但仍然看到相同的行为。 (无 OUT_OUT 信号)

    我也尝试了不同的 HF。 没有成功。  

    我检查了 audboost 板的原理图、然后跟随信号直到编解码器芯片。 我通过 J3线路输入馈送音频、我也跟着音频、直到编解码器芯片。 我在 Code Composer Studio 中配置为使用 Line In:

    案例 auchfp_hsp:
    InputLine = codec_line_in; 

    我还检查了编解码器芯片的一些 I/O:nRESET = 3.2V、DVDD = 1.7V、AVDD = 1.72V、REF = 0.89V、SPI_Sel = 0、 TP12 = 0。

    要使用 HF 配置我的 AG、我在 UART 上发送以下 cmds:

    查询

    配对1

    PinCodeResponse 0000

    openaudiogatewayclient 1.

    音频管理1.

    每个命令都以状态= 0或成功....进行回复 所有内容、如 wiki 中所述。

    是否有线索知道我缺少什么或可能有什么错误?

    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel、

    我将尝试重新创建此问题、并返回给您结果。 快速问题:如果转到 Project->Properties->Build->MSP432 Compiler->Advanced Options->Predefined Symbols,则在 Pre-define NAME 下有哪些符号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    感谢您的支持。

    在这里、我 的预定义符号名称:

    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joel、

    如果您使用的是 CC256XC 板、则还需要包含预定义符号__support_CC256XC_PATCH__
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dale、
    我添加了符号、但仍然没有来自编解码器的音频。
    我可以测量来自 CC2564C 的时钟以及 PCM 音频数据。 还建立了 BT HFP 连接。 正常工作的设备。 它在没有预定义符号__support_CC256XC_PATCH__的情况下也能正常工作

    仅不会生成来自 CC3200audboost 的音频... 和数据传输到 D 类放大器也是0。 就像 CC3200不工作一样...

    Joel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joel、

    好的、只要所有手动有线连接都正确、我就看不到这不起作用的任何特定原因、我将尝试重新创建问题并返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以拍摄设置并发送它吗? 只需确保按 本文档表1所示设置电阻器、并确保如图4所示进行有线连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    我附加了我的设置图片。 我正在使用 HFP Demo_AG 配置