Other Parts Discussed in Thread: BOOST-CCEMADAPTER, CC2564C, CC3200AUDBOOST, CC3200
主题中讨论的其他器件:BOOST-CCEMADAPTER、 CC2564C、 CC256XQFNEM、 CC3200AUDBOOST、 CC3200
您好!
我想设置 AG HFP 演示、使用:
- MSP432P401R (launchpad)
- BOOST-CCEMADAPTER
- 采用 CC2564C 的 CC256xQFNEM
- 和 CC3200audboost
我使用"Code composer studio "将 AG HFP 演示下载到 launchpad。
通过 UART、我配置电路板并设置与 HF 的 HFP 连接。 HFP 已正确设置。
我遇到的问题是 CC3200audboost 不会为 CC2564C 生成音频。 它也不对从 CC2564C 获取的数据进行采样。 有一个时钟和 fsync 可见、加上来自 CC2564C 的数据、这些数据来自 HF。
我尝试通过代码使用 code composer studio 进行调试、我也尝试将输入源从"codec_onboard_mic"更改为"codec_line_in"。 仍然没有 AUD_OUT 上的数据。 作为 Line_in I 使用的 PC 声卡的源(Vin max ~700mVp)。
我按照用户指南《 MSP432 + CC2564C 入门指南》中的说明配置了所有内容
摘要:HFP 工作正常、但 CC3200audbost 不会为 PCM/I2S 接口生成音频
在以下示波器图中、您可以看到 PCM/I2S 信号。 时钟、FSYNC 和 AUD_IN 正在切换、AUD_OUT 为0。 奇怪的是、时钟和 FSYNC 是相同的。 我一直认为对于 FSYNC、您可以选择通道、即左侧和右侧、这意味着对于16个时钟、FSYNC 低电平= CHAN 1、对于16个时钟、FSYNC 高电平= CHAN 2...
有什么不知道我的 CC3200为何不运行的想法?
谢谢
Joel