This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:CC2650发现问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC2650, CC2650, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/650241/launchxl-cc2650-cc2650-discovery-problem

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件: CC2650BLE-STACK

您好!  

最近遇到了 LAUNCHXL-CC2650广播事件、每个处于范围内的器件都忽略了这些事件。  

 我编写了一个简单的应用程序、该应用程序每60ms 发送一次 ADV_NONCONN 广播事件、并使用由标志(General_discovery | NO_EDR)和 LOCAL_NAME 组成的简单负载。  

启动后、我检查了多个器件(手机、iPad)上范围内的 BLE 可用器件、但看不到任何 CC2650记录。

但是、如果我使用具有相同广播数据有效载荷和器件地址的 SmartRF Studio 7、则 CC2650会出现在每个器件的器件列表中。   

问题在于、数据包监听器在  两种情况下检测到相同且一致的时间广播帧!!!   

可能出什么问题了? 为什么在传输与  SmartRF Studio 7相同的帧时 CC2650不可见运行我的应用程序事件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Roman Mahera、

    BLE-Stack v2.2.1包含一个简单的广播设备项目。 您能否尝试将您的代码与该项目进行比较、以查看您的实施是否错过了任何内容?