请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC2650 Thread 中讨论的其他器件: CC2650、 BLE-STACK
您好!
最近遇到了 LAUNCHXL-CC2650广播事件、每个处于范围内的器件都忽略了这些事件。
我编写了一个简单的应用程序、该应用程序每60ms 发送一次 ADV_NONCONN 广播事件、并使用由标志(General_discovery | NO_EDR)和 LOCAL_NAME 组成的简单负载。
启动后、我检查了多个器件(手机、iPad)上范围内的 BLE 可用器件、但看不到任何 CC2650记录。
但是、如果我使用具有相同广播数据有效载荷和器件地址的 SmartRF Studio 7、则 CC2650会出现在每个器件的器件列表中。
问题在于、数据包监听器在 两种情况下检测到相同且一致的时间广播帧!!!
可能出什么问题了? 为什么在传输与 SmartRF Studio 7相同的帧时 CC2650不可见运行我的应用程序事件