This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC2650MA:SWRA534A 示例不适用于 Booster 板上的板载 LED

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/734291/boostxl-cc2650ma-swra534a-example-not-working-with-the-onboard-leds-on-booster-board

器件型号:BOOSTXL-CC2650MA
主题中讨论的其他器件:CC2650MODACC2650

你(们)好

我有一个适用于 CC2650MODA 的独立应用。 我正在尝试运行 cc2650lp 文件夹中的"simple_peripheral"示例。 我按照应用报告 SWRA534A 中的说明更改了.c 和.h 文件。 我 有 CC2650 LaunchPad 和 Boosterpack。  我本来希望能够打开/关闭 DIO4和 DIO2上的 LED、但我在 iphone 应用程序上没有获得 LED 服务。 我不知道从哪里可以让它正常工作。 CC2650_LAUNCHXL.h 文件似乎是正确的 I/O 定义?

/*分立式输出*/

#define Board_RLED IOID_4

#define Board_GLED IOID_2

#define Board_LED_ON 1.

#define Board_LED_OFF 0

我还会在堆栈调试中获取此内容  

谢谢、Jack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到您仅根据屏幕截图将 simple_peripheral_cc2650lp_stack 下载到您的 CC2650。 您是否也要将 simple_peripheral_cc2650lp_app 下载到您的 CC2650?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

     您好像只是在下载堆栈、请按照以下步骤操作:

    1.将堆栈项目设置为活动项目。

    2.选择 Project→Build All 来构建堆栈项目。

    3.将应用程序项目设置为活动项目。

    4.选择 Project→Build All 来构建应用程序项目。

    5.选择堆栈项目作为活动项目。

    6.选择 Run→Debug 下载堆栈。

    7.选择应用程序项目作为活动项目。

    8.选择 Run→Debug 下载应用程序。

    同时、我注意到您正在从启动板(simple_peripheral_cc2650lp_stack)下载堆栈。 如果您使用的是这篇文章 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth/f/538/p/727034/2684845#2684845中的工程则 CCS 工作区中应包含 simple_peripheral_cc2650bp_stack。

     希望这对您有所帮助。

      David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave

    我下载了堆栈和应用程序、当我在堆栈上运行调试时、我只收到"target not run as the symbol "main " is not defined"消息、其他一切都很好。 我尝试了两个示例、一个来自 ccc2650bp 文件夹、另一个来自 ccc2650lp 文件夹、应用手册 SWRA534A。 我确实按照上述8个步骤说明进行了操作、两种情况下的结果相同。

    谢谢、Jack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

     这不是我所期望的。 让我们尝试不同的方法。 请 使用闪存编程器2下载此二进制 cc2650bp_simple_peripheral.hex。

    编程后、您应该会看到它广播为"Simple Peripheral BP"、红色 LED 应该闪烁。 您看到的是这种情况吗?

      谢谢、

      David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave

    十六进制文件正在工作。 下一步是使 LED 打开/关闭

    谢谢、Jack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    尝试仅下载 simple_peripheral_cc2650bp_app。

    此致、

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave

    我必须做一些错误、以前没有收到这些错误、我还更新了"帮助-安装新软件"中的软件

    谢谢、Jack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    为了构建应用、您需要构建并包含堆栈。 但您只能下载应用程序。 请按照说明从我之前的一篇文章中下载应用程序。

    此致、

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave

    我遇到了各种各样的错误、 我不知道发生了什么、帮助

    我离开办公室3周

    谢谢、Jack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    您是否回到办公室、仍然遇到这些错误?

    此致、
    Katie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katie

    是的,我仍然遇到错误,我不知道要查找什么? ,帮助

    谢谢、Jack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    我看到您之前的消息、其中您说"我以前没有收到这些错误、我还更新了"帮助-安装新软件"中的软件。 听起来您更新了 CCS 吗? 我还看到一条消息、指出该工程是使用与您安装的编译器版本不同的编译器版本(16.9.4.LTS)构建的。 您能否在项目属性下查看是否可以更改为编译器版本16.9.4.LTS? 如果该版本未列为"已安装/可用"、您可以从以下位置下载: software-dl.ti.com/.../download.htm

    然后、在安装后、您可能希望在重建和重新加载之前清理堆栈和应用程序项目。
    此致、
    Katie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    请离线联系我们、我们可以向您指明正确的方向(您可以单击我的个人资料、然后以这种方式向我发送私人邮件)。

    谢谢、

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    由于缺乏活动、我将关闭此主题、但如果您有其他问题、请随时告知我们。

    此致、

    David