主题中讨论的其他器件:CC2650MODA、 CC2650
你(们)好
我有一个适用于 CC2650MODA 的独立应用。 我正在尝试运行 cc2650lp 文件夹中的"simple_peripheral"示例。 我按照应用报告 SWRA534A 中的说明更改了.c 和.h 文件。 我 有 CC2650 LaunchPad 和 Boosterpack。 我本来希望能够打开/关闭 DIO4和 DIO2上的 LED、但我在 iphone 应用程序上没有获得 LED 服务。 我不知道从哪里可以让它正常工作。 CC2650_LAUNCHXL.h 文件似乎是正确的 I/O 定义?
/*分立式输出*/
#define Board_RLED IOID_4
#define Board_GLED IOID_2
#define Board_LED_ON 1.
#define Board_LED_OFF 0
我还会在堆栈调试中获取此内容
谢谢、Jack