This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODN:EN 认证因传导测试中的伪波而失败

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/736690/cc2564modn-en-certification-failed-due-to-spurious-in-conducted-test

器件型号:CC2564MODN

大家好、

模块参考:CC2564MODNCMOET

我们的最终产品使用上述模块参考、未通过 EN 300 328 -v2.1.1章4.3.1.10.3杂散域中的发送器有害发射。

二次谐波(4.8Ghz)电平在限制范围内为-25.8dBm、增 益为4.2dB。

该模块使用最后一个可用的 BTS 文件"TIInit_6.7.16.bTS"进行初始化。

没有其他变频器加电、测试在射频输出模块进行。

请在随附的文件 中找到测试报告:e2e.ti.com/.../CC264MODN_2D00_SPURIOUS_2D00_EN_2D00_FAIL_2D00_REPORT.pdf

由于该模块已通过 CE 认证、因此我们不会期望 出现超限伪波。

请提供建议、

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pierre、


    我们确实通过了模块的 CE 要求。 您可以在此处参阅我们的测试报告 :www.ti.com/.../CC256X-REPORTS

    根据您提供的数据、它不会清除您正在测试的调制。 是 BR、EDR 或 BT。 如果您查看我们的 CE 报告、您还将看到它们设置的功率级别。 对于 BLE、功率会降低以满足要求。

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ritz、

    测试失败报告是指 EDR 杂散发射测试。

    查看 CE 测试报告、它显示了测试通过、但裕度极小、只有0.89dB。 见第41页,4.8Ghz。 传导测试似乎不太宽松。

    您通过测试的命令是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pierre、

    我将通过电子邮件将其关闭

    谢谢、
    Riz