请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564MODN 大家好、
模块参考:CC2564MODNCMOET
我们的最终产品使用上述模块参考、未通过 EN 300 328 -v2.1.1章4.3.1.10.3杂散域中的发送器有害发射。
二次谐波(4.8Ghz)电平在限制范围内为-25.8dBm、增 益为4.2dB。
该模块使用最后一个可用的 BTS 文件"TIInit_6.7.16.bTS"进行初始化。
没有其他变频器加电、测试在射频输出模块进行。
请在随附的文件 中找到测试报告:e2e.ti.com/.../CC264MODN_2D00_SPURIOUS_2D00_EN_2D00_FAIL_2D00_REPORT.pdf
由于该模块已通过 CE 认证、因此我们不会期望 出现超限伪波。
请提供建议、
谢谢你。