This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:Keysight X8711A 物联网器件功能测试解决方案在不发送 HCI 命令的情况下执行每次测试?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/734376/cc2650stk-keysight-x8711a-iot-device-functional-test-solution-doing-per-test-without-sending-hci-command

器件型号:CC2650STK
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

您好!

  我最近参加了 Keysight 测量论坛、他们有一个 Keysight X8711A 物联网设备功能测试解决方案展位。 他们将 CC2650 SensorTag 包装在包装箱中、能够执行各种 BLE 测试、包括每次测试、而无需发送 HCI 命令、这是可行的吗? 请参阅下面的视频。 这是一个非接触式测试、与我使用 Anritsu BLE 测试仪所做的测试不同、在该测试中、我将天线连接到 Anritsu BLE 测试仪并通过 RS232连接发送 HCI 命令。

www.youtube.com/watch

-kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、kel、

    我无法自己测试该仪器、因此我无法确切地告诉您它是如何工作的。 与 DUT 的 BLE 通信标准似乎简单、并使用这些数据包测试各种参数。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的输入。 与使用 Anritsu BLE 测试仪之前所做的相比、我想知道这是否是有效的功能测试。 我可能会问 Keysight 使用 Keysight X8711A 物联网设备功能测试解决方案时、每次测试的精确程度如何。

    -kel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、kel、

    我想这可以用作 BLE 产品的功能(生产)测试。 正如您所说的、Keysight 就知道了。

    此致、
    Fredrik