请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650STK Thread 中讨论的其他器件:CC2650
您好!
我最近参加了 Keysight 测量论坛、他们有一个 Keysight X8711A 物联网设备功能测试解决方案展位。 他们将 CC2650 SensorTag 包装在包装箱中、能够执行各种 BLE 测试、包括每次测试、而无需发送 HCI 命令、这是可行的吗? 请参阅下面的视频。 这是一个非接触式测试、与我使用 Anritsu BLE 测试仪所做的测试不同、在该测试中、我将天线连接到 Anritsu BLE 测试仪并通过 RS232连接发送 HCI 命令。
-kel