This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:GFSK 解调器性能

Guru**** 1810550 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2420, CC2650
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/733825/cc2640-gfsk-demodulator-performance

器件型号:CC2640
Thread 中讨论的其他器件: CC2420CC2650

您好!

我将 CC2640用于定位项目、在该项目中、我需要准确了解调制/解调过程;因为我将其与 SDR/FPGA 中实现的 BLE 收发器连接、我想澄清一些方面。

我的问题 主要是理论问题。

由于 CC2640使用 GFSK、并且根据解调原理、该调制具有不同的 BER 与 EB/N0曲线、因此我想知道 CC2640是否可以被视为相干接收器(精确的频率和相位恢复)或非相干(粗调频率)。

是否存在频率偏移补偿机制、或者只要发送器保持在 BLE 标准指定的 ppm 容差范围内、器件就"工作正常"?

谢谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东尼奥

    我们的接收器架构是一个非相干解调器。 我们在前导码期间执行粗调频率估算、然后使用非相干 FSK 解调器解调突发。 我们使用前导码来估算频率误差、将其作为突发的开始、并在突发解码期间使用此信息。

    我们实际上能够从数百 PPM 偏移(>100ppm)的信号中解调位。

    此致、
    /TA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安东尼奥

    我们还使用相同的非相干解调器来解调 MSK、如果您将2FSK 调制器/解调器编程为调制指数0.5、则它将能够发送/接收 MSK 信号。 问题是、您不会获得使用 MSK 等相干信号的 SNR 优势、但可以使用它。

    我们选择非相干解调的主要原因是易于使用(频率容差大于100ppm)和低功耗。 我们会做出这样的妥协、以使低功耗成为我们产品的主要差异化特性。

    此致、
    /TA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我最初的跟进问题(抱歉、我在回答时正在编辑):

    感谢您的提示回答和 PPM 偏移容差数据。

    您是否知道这是否也适用于2.4GHz 802.15.4模式下的经典 CC2420 (或更新版本的 ZigBee 收发器、如 CC2650)?

    我知道具有半正弦脉冲整形的 OQPSK 类似于 MSK、并且可能无法实现一致性检测、但 CC2420具有频率偏移补偿模块、而 DSP 更复杂(DSSS、软决策解调器等)。

    在这种情况下也是非相干的、还是仅适用于基于 FSK 的解调器?

    --------------------------------------

    再次感谢、这很有道理!

    我想对于具有广泛数字处理功能的现代接收器、相干/非相干之间的传统区别不再那么清楚;因为即使是非相干解调、我们也可以说额外的信息用于辅助解调过程(前导码期间的频率偏移检测、错误反馈等)。