Thread 中讨论的其他器件: CC2420、 CC2650
您好!
我将 CC2640用于定位项目、在该项目中、我需要准确了解调制/解调过程;因为我将其与 SDR/FPGA 中实现的 BLE 收发器连接、我想澄清一些方面。
我的问题 主要是理论问题。
由于 CC2640使用 GFSK、并且根据解调原理、该调制具有不同的 BER 与 EB/N0曲线、因此我想知道 CC2640是否可以被视为相干接收器(精确的频率和相位恢复)或非相干(粗调频率)。
是否存在频率偏移补偿机制、或者只要发送器保持在 BLE 标准指定的 ppm 容差范围内、器件就"工作正常"?
谢谢、
Antonio