主题中讨论的其他器件:CC2640R2F
您好!
我有一个非常简单的问题、但不幸的是、它会阻止我一段时间。
我认为它应该添加但看起来像 CC2640R2DK_CXS,器件能够广播,但 UART 在 DIO 0/1上不工作(我在终端看不到文本输出,在 Launchpad 上进行了测试)。


如何在示例代码中启用 CC2640R2F WCSP UART?
非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我有一个非常简单的问题、但不幸的是、它会阻止我一段时间。
我认为它应该添加但看起来像 CC2640R2DK_CXS,器件能够广播,但 UART 在 DIO 0/1上不工作(我在终端看不到文本输出,在 Launchpad 上进行了测试)。


如何在示例代码中启用 CC2640R2F WCSP UART?
非常感谢。
您好、爱知、
您是否遵循 了 BLE-STACK 用户指南的"定制硬件"部分、包括更改 define 是否由应用程序项目的预定义符号设置? 您能否调试项目以确定是否已成功打开 Display 驱动程序? 您是否能够使用示波器或逻辑分析仪观察 TX 线? 如何将 LaunchPad XDS110连接到定制板、或者是否有其他 UART 桥连接到您的终端?
此致、
Ryan
很抱歉、 我的说明错误、电路板文件使用 CC2640R2DK_CXS.c 和.h
我已在 简单外设示例应用中添加 CC2640R2DK_CXS、我正在使用 USB-UART 桥接器连接到 DIO0/1。(VCC 和 GND 用于通过3.3V 为 Launchpad 加电)。 移除 launchpad 上的跳线、尤其是 RX/Tx。
我可以在 launchpad 上从 DIO0获取 Tx 输出。
但 Rx 不能接收..我确定我已从 PC Tx 发送数据( USB-UART 桥上有 LED RX Tx 指示灯)。
我有什么遗漏的东西吗?
如果您可以观察到 DIO0的 TX 输出、则这表示 UART 外设正在运行。 默认 SDK 示例使用 UART 参数、如下所示:
| 波特率 | 115200 |
| 数据长度 | 8位 |
| 奇偶校验 | 无 |
| 停止位 | 1位 |
| 流控制 | 无 |
如果您使用 的是 BLE 示例 、请注意、这些示例(host_test 和 simple_np 除外)使用 Display TI 驱动 程序、该驱动程序仅启用 CC2640R2F UART TX 以节省功耗。 因此、您需要澄清 所引用的示例以及为启用全功能 UART 外设而尝试进行的更改、因为从当前给出的信息中看不出这一点。
此致、
Ryan