This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2640R2:CC2640R2F WCSP 版本 UART 不工作。

Guru**** 2611855 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1184991/launchxl-cc2640r2-cc2640r2f-wcsp-version-uart-not-working

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2
主题中讨论的其他器件:CC2640R2F

您好!

我有一个非常简单的问题、但不幸的是、它会阻止我一段时间。

我认为它应该添加但看起来像 CC2640R2DK_CXS,器件能够广播,但 UART 在 DIO 0/1上不工作(我在终端看不到文本输出,在 Launchpad 上进行了测试)。

如何在示例代码中启用 CC2640R2F WCSP UART?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、爱知、

    您是否遵循 了 BLE-STACK 用户指南的"定制硬件"部分、包括更改  define 是否由应用程序项目的预定义符号设置?  您能否调试项目以确定是否已成功打开 Display 驱动程序?  您是否能够使用示波器或逻辑分析仪观察 TX 线?  如何将 LaunchPad XDS110连接到定制板、或者是否有其他 UART 桥连接到您的终端?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、 我的说明错误、电路板文件使用 CC2640R2DK_CXS.c 和.h

    我已在 简单外设示例应用中添加 CC2640R2DK_CXS、我正在使用 USB-UART 桥接器连接到 DIO0/1。(VCC 和 GND 用于通过3.3V 为 Launchpad 加电)。 移除 launchpad 上的跳线、尤其是 RX/Tx。

    我可以在 launchpad 上从 DIO0获取 Tx 输出。

    但 Rx 不能接收..我确定我已从 PC Tx 发送数据( USB-UART  桥上有 LED RX Tx 指示灯)。

     我有什么遗漏的东西吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您可以观察到 DIO0的 TX 输出、则这表示 UART 外设正在运行。  默认 SDK 示例使用 UART 参数、如下所示:

    波特率 115200
    数据长度 8位
    奇偶校验
    停止位 1位
    流控制

    如果您使用 的是 BLE 示例 、请注意、这些示例(host_test 和 simple_np 除外)使用 Display TI 驱动 程序、该驱动程序仅启用 CC2640R2F UART TX 以节省功耗。  因此、您需要澄清 所引用的示例以及为启用全功能 UART 外设而尝试进行的更改、因为从当前给出的信息中看不出这一点。

    此致、
    Ryan