This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:CC2541和 CC2540?之间的无线电部分

Guru**** 2551730 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/642635/cc2541-radio-part-between-cc2541-and-cc2540

器件型号:CC2541
主题中讨论的其他器件: CC2540

尊敬的 TI 专家:

我的客户射频频带要求为 2400至2483.5、他们发现 CC2541和 CC2540的数据表有差异、如下所示。

您是否对 CC2541和 CC2540的无线电部件差异发表了一些意见? 运行 BLE 堆栈时、CC2541和 CC2540是否将具有相同的射频频带(最小值到最大值)? 非常感谢。

来自 CC2541数据表:

从 CC2540的数据表中:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bruce Li、您好!

    如其各自数据表中所述、CC2540是一款纯 BLE 无线 MCU、而 CC2541支持 BLE 和2.4GHz ISM 专有(非并发)。 在 BLE 模式下运行时、两个器件都支持蓝牙规范中定义的相同 BLE 射频通道。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 JXS:
    我现在很清楚、非常感谢您的帮助。