请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC-ANTENNA-DK-RD 主题中讨论的其他器件:CC2511
大家好、我正在设计一个具有 PCB 天线的定制板。 我的应用需要2.4GHz 频带 PCB 天线。 我想使用 AN058中描述的 MIFA 或 IFA PCB 天线设计。 应用手册 AN043 (描述了 MIFA 天线)和设计手册 DN 007 (描述了 IFA 天线)是指4层设计。 但我正在开发2层 PCB 板。 请提供推荐的 IFA 和 MIFA PCB 天线的2层 PCB 堆叠详细信息? 谢谢你。