This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640:如何进行 FlashROM 配置

Guru**** 2471180 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2640, CC2650STK, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/638991/ccs-cc2640-how-to-make-a-flashrom-configuration

器件型号:CC2640
主题中讨论的其他器件:CC2650CC2650STK

工具/软件:Code Composer Studio

你好!

我们已根据 CC2640制作了定制板。 为了进行调试、我使用 CC2650 LP 板、使用连接到电路板的 XDS110 USB 调试探针的输出连接即可正常工作。 我已从 sensorTag_cc2650stk 项目开始为其开发代码。 现在我想用代码刷写器件、我计划使用 python 脚本为应用程序和堆栈十六进制文件生成一个组合的十六进制文件。 在第一次尝试中、我未成功使用射频智能编程器。 再次查看该示例、我发现使用的十六进制文件具有 FlashROM 扩展名、因此可能与该配置有关。 回到我的项目、我看到 sensorTag_CC2650stk 应用项目是使用 FlasOnly" OAD 配置进行设置的。 尝试更改该设置时、我意识到 FlashROM 配置不存在。 假设这是问题的原因、您能否指导医疗系统如何生成此类配置。 我最初尝试在其他项目下根据 FlashROM 设置进行新配置、但运气不好。

此致、

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jan、

    请参阅 TI BLE Wiki 上 SensorTag 用户指南的"构建 SensorTag 固件"部分。 支持片外 OAD 需要 FlashOnly OAD 配置、这同样需要 BIM。 上述 wiki 文章中提供了这些步骤。

    还值得注意的是、由于 NV 存储器映射的改进、CC2640R2F 在支持片外 OAD 方面没有这一 FlashOnly 限制。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好!

    感谢您解决此问题。 按照说明、我能够独立运行电路板。

    此致