请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640 主题中讨论的其他器件:CC2650、 CC2650STK、
工具/软件:Code Composer Studio
你好!
我们已根据 CC2640制作了定制板。 为了进行调试、我使用 CC2650 LP 板、使用连接到电路板的 XDS110 USB 调试探针的输出连接即可正常工作。 我已从 sensorTag_cc2650stk 项目开始为其开发代码。 现在我想用代码刷写器件、我计划使用 python 脚本为应用程序和堆栈十六进制文件生成一个组合的十六进制文件。 在第一次尝试中、我未成功使用射频智能编程器。 再次查看该示例、我发现使用的十六进制文件具有 FlashROM 扩展名、因此可能与该配置有关。 回到我的项目、我看到 sensorTag_CC2650stk 应用项目是使用 FlasOnly" OAD 配置进行设置的。 尝试更改该设置时、我意识到 FlashROM 配置不存在。 假设这是问题的原因、您能否指导医疗系统如何生成此类配置。 我最初尝试在其他项目下根据 FlashROM 设置进行新配置、但运气不好。
此致、
1月