This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2650MODA:UART 和外部闪存问题

Guru**** 2563730 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/638480/rtos-cc2650moda-uart-and-external-flash-issue

器件型号:CC2650MODA

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我们的定制板具有 CC2650MODA 芯片、我想在此上面实现 OAD。

IDE:IAR

堆栈:2.2.1 (ble_sdk_2_02_01_18)

项目: SPP_ble_server。

问题:已将预处理器宏更改为 BOOSTXL_CC2650MA。 我们的定制板具有 Winbond 4MB 外部闪存。

如果我注释 SDI 任务,外部闪存将成功打开。 我通过查看制造商 ID 验证了这一点。

但如果 SDI 任务正在运行、外部闪存将不会打开。 感谢您的任何帮助。

谢谢、

卡万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kavan、

    您能否使用调试器来跟踪在最低层报告的实际错误中打开的外部闪存? 这将对我们更好地陈述您的问题更有帮助。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复...

    从上一个图像中、我们可以看到、由于外部闪存未成功打开、因此未获取制造商 ID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MF_Winbond = 0xEF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    理想情况下、INFO buf 应包含0xEF 和0x12