Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2642R-Q1 I 团队、
以下是客户的请求:
他的广播间隔设置为1280ms。 但它将跳至大约40ms、您有什么意见吗?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。
此致、
Nick
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE
I 团队、
以下是客户的请求:
他的广播间隔设置为1280ms。 但它将跳至大约40ms、您有什么意见吗?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。
此致、
Nick
Nik、您好!
您确定这不是移动应用程序问题吗?
可以借助 CCS 中的 Energytrace 函数来确认显示的广播间隔。
可在 CCS 调试会话中通过工具栏启用该功能:

可以使用绿色箭头开始测量:

停止录制并评估当前配置文件选项卡。

电流峰值主要表示 RX/TX 活动、可用于分析广播时序。
此外、是否在客户电路板上观察到这种情况?
是否可以使用 TI Launchpad 交叉检查软件?
背心、
Andreas。