This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R-Q1:有关 CC2642广播间隔的一些问题。

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1187490/cc2642r-q1-some-issues-about-cc2642-advertising-interval

器件型号:CC2642R-Q1

I 团队、

以下是客户的请求:

他的广播间隔设置为1280ms。  但它将跳至大约40ms、您有什么意见吗?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、                                                         

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nik、您好!

    您确定这不是移动应用程序问题吗?

    可以借助 CCS 中的 Energytrace 函数来确认显示的广播间隔。

    可在 CCS 调试会话中通过工具栏启用该功能:

    可以使用绿色箭头开始测量:

    停止录制并评估当前配置文件选项卡。

    电流峰值主要表示 RX/TX 活动、可用于分析广播时序。

    此外、是否在客户电路板上观察到这种情况?

    是否可以使用 TI Launchpad 交叉检查软件?

    背心、

    Andreas。