This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODNEM:当运行"SPPLEDemo_Lite"示例程序时、BSC_Initialize ()函数返回错误代码"-4"

Guru**** 1168100 points
Other Parts Discussed in Thread: CC256XMSPBTBLESW, CC2564, MSP430F5438, CC2564MODNEM, MSP430F5438A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/712178/cc2564modnem-when-running-sppledemo_lite-sample-program-bsc_initialize-function-returns-with-an-error-code--4

器件型号:CC2564MODNEM
主题中讨论的其他器件:CC256XMSPBTBLESWCC2564MSP430F5438MSP430F5438A

您好!

我购买 了 CC2564MODNEM 双模块 EM 板和 MSP430F5438实验板来评估蓝牙双模部件。  我还从 TI 网站下载并安装了 SDK CC256XMSPBTBLESW (用于 MSP430和 CC2564的 Bluetopia)。

然后、我将"SPPLEDemo_Lite"示例项目导入到 CCS 中、编译调试器并将其加载到 MSP430F5438A 实验板上、该实验板上插入了 CC2564MODNEM。  在运行 SPPLEDemo_Lite 程序调试器之前、我还检查并验证了这些板上的所有跳线是否均已正确设置。

当我运行 SPPLEDemo_Lite 调试器时、我从"BSC_Initialize (HCI_DriverInformation、0)"中得到错误-4。  我目前不确定为什么"BSC_Initialize"返回错误"-4"。

您能帮我研究这个问题吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Simon、

    错误"-4"是指 BTPS_ERROR_HCI_INITIALIZING_ERROR (HCI 初始化错误)、如 BTErrors.h 中所示

    可能会发生此错误的原因有多种。 首先、请确保为您的电路板选择正确的 CCS 编译配置(即 Debug - MSP430F5438A Exp)、并且您已经按照下面的用户指南中的说明设置了硬件。 请确保 RF3接头上的跳线块安装方向正确。
    processors.wiki.ti.com/.../CC256x_MSP430_TI_Bluetooth_Stack

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Simon、

    由于在几周内没有此主题的任何活动、我假设问题已解决并关闭此主题。 如果您仍需要有关此问题的帮助、请随时打开新主题并参考此讨论。

    谢谢、
    Vihang