请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564MODNEM 主题中讨论的其他器件:CC256XMSPBTBLESW、 CC2564、 MSP430F5438、 MSP430F5438A
您好!
我购买 了 CC2564MODNEM 双模块 EM 板和 MSP430F5438实验板来评估蓝牙双模部件。 我还从 TI 网站下载并安装了 SDK CC256XMSPBTBLESW (用于 MSP430和 CC2564的 Bluetopia)。
然后、我将"SPPLEDemo_Lite"示例项目导入到 CCS 中、编译调试器并将其加载到 MSP430F5438A 实验板上、该实验板上插入了 CC2564MODNEM。 在运行 SPPLEDemo_Lite 程序调试器之前、我还检查并验证了这些板上的所有跳线是否均已正确设置。
当我运行 SPPLEDemo_Lite 调试器时、我从"BSC_Initialize (HCI_DriverInformation、0)"中得到错误-4。 我目前不确定为什么"BSC_Initialize"返回错误"-4"。
您能帮我研究这个问题吗?
谢谢。